This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:澄清了 i2c 地址

Guru**** 2390865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109934/tps65218d0-clarification-on-i2c-address

器件型号:TPS65218D0

 TPS65218D0的数据表列出了 i2c 地址始终为0x24。 但是 、有时数据表会将 i2c 地址指定为7位数字、而其他时候 则指定为8位数字、LSB (读/写位)为隐式0。 数据表中不清楚是哪一个。

是这样的:

0100100x

还是这样:

0010010x

x 是 i2c 字节的读取/写入控制位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    您能否分享数据表中令人困惑的部分的图片。 我不确定您引用的是哪个部分。 我们的大多数寄存器和寻址数据是8位。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是数据表的第1页:"I2C 接口(地址0x24)"、但我无法描绘不存在的段(其中显示的是地址的位格式、而不仅仅是十六进制数)。 正如我所描述的、有2种方法可以解释这一点。 i2c 标准指定7位地址(第8位被视为读/写控制位、而不是地址的一部分)、但许多数据表仍将该值显示为8位数字(位顺序:[A6、A5、A4、A3、A2、 A1、a0、0])、其中 LSB 为零、而其他不包括零:(位顺序:[A6、A5、A4、A3、A2、 A1、a0])。 最好的数据表只显示了 一种二进制格式、如0100100x。

    可能是另一种提出问题的方法:此设备的7位地址是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    对于 TPS65218D0、7位地址将为0100100、格式为(A6、A5、A4、A3、A2、A1、a0)。 下一个发送的位应该是 R/W、之后是另一个用于应答的位。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!