This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65133:有关 TPS65133功耗的问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109582/tps65133-problem-about-the-power-consumption-of-tps65133

器件型号:TPS65133

尊敬的 TI 专家:  

我正在设计包含 TPS65133的电池供电系统。

是否可以使用与3.3V LDO 线性稳压器串联的锂离子聚合物电池从子系统的输出为 TPS65133供电?

如果是、我是否需要选择具有特定最大输出电流的 LDO 稳压器?

例如、LP3985IM5-3.3V (最大输出电流150mA)是否可用于此应用?

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要电池电压为5V 或更低、您就应该能够将电池直接连接到 TPS65133、这将是一种更直接、更高效的解决方案。

    在电池和 TPS65133之间串联一个 LDO 应该在功能上起作用、但我不知道您为什么要这样做。 此外、从输出电流的角度来看、LDO 的150mA 输出电流能力将限制 TPS65133的250mA 输出电流能力、但这最终取决于 TPS65133上的负载大小。输出轨。

    此致、

    辽卡特