This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:电源路径 SW 控制

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109654/bq25601-power-path-sw-control

器件型号:BQ25601

客户有几个问题、我需要帮助澄清电源路径 FET 的 SW 控制:

  1. HIZ 模式: 当从寄存器启用时、它基本上会关闭来自 VBUS 的输入、SYS 电压来自电池。 是这样吗?
  2. 如果 VBUS 上有电压且电池正在充电、是否有办法关闭 SYS 电压并仍然通过寄存器设置为电池充电? 我不认为这是可能的、因为电池和 SYS 之间只有一个 BATFET。  
  3. 与2相同、但一旦电池充满电、是否有方法关闭 SYS 电压并通过寄存器设置使电池保持关断? VBUS 存在、但不希望从 VBUS 或电池连接到 SYS。 HIZ 和充电禁用或 BATFET 禁用的组合可以实现这一点吗?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    1) 1)是的、您回答正确。 HIZ 模式关闭开关、默认情况下、电池放电以为 SYS 输出供电。

    2) 2)您答对了、由于充电器的架构、无法为电池充电、也无法为 Sys 引脚供电。

    3) 3)当存在 VBUS 时、可通过设置 EN_HIZ = 1 (REG00位7)和 BATFET_DIS = 1 (REG07位5)来关闭系统电压

    此致、

    Garrett