This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7700:复位输出钳位持续时间

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7700, TLV840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109776/tl7700-reset-output-pluse-duration

器件型号:TL7700
主题中讨论的其他器件: TLV840

各位专家:

我的客户正在评估 TL7700。 复位脉冲持续时间不是预期的。 下面是原理图。

10uF 连接在 CT 引脚上、因此下图中预期的复位持续时间约为1s。

下面是客户的实际波形。

C1:输入电压(5V)

C2:CT 引脚处的电压

C3:请忽略

C4:TL7700复位

复位脉冲持续时间(C4)约为700ms、而预期脉冲持续时间为1秒 当 CT 引脚电压为1.2V 时、复位引脚看起来会变为高电平。 客户猜此1.2V 阈值会缩短复位脉冲。 根据数据表、TL7700使用1.5V 内部基准、因此该电压应大约为1.5V。

你能不能为不同的事情发生吗? 客户只是想知道这一事实。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    感谢您的提问、由于这是一款较旧的器件、因此时序为 TPO (1+/-50%)。 根据 TPO 第6.6节的规定、以 CT=.01uf 为例。 您是否了解客户的测试环境和 CT 电容器的容差?

    此外、客户是否考虑使用 TLV840等较新器件?

    Jesse