请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL7700 主题中讨论的其他器件: TLV840
各位专家:
我的客户正在评估 TL7700。 复位脉冲持续时间不是预期的。 下面是原理图。

10uF 连接在 CT 引脚上、因此下图中预期的复位持续时间约为1s。

下面是客户的实际波形。
C1:输入电压(5V)
C2:CT 引脚处的电压
C3:请忽略
C4:TL7700复位

复位脉冲持续时间(C4)约为700ms、而预期脉冲持续时间为1秒 当 CT 引脚电压为1.2V 时、复位引脚看起来会变为高电平。 客户猜此1.2V 阈值会缩短复位脉冲。 根据数据表、TL7700使用1.5V 内部基准、因此该电压应大约为1.5V。

你能不能为不同的事情发生吗? 客户只是想知道这一事实。
此致、
Uchikoshi