This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:EMI 滤波器

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107573/lmr16030-emi-filter

器件型号:LMR16030

您好!

关于应用手册 SNVA755和 SNVA489C、我设计了一个输入滤波器、但我不确定组件值。 正如您在下面看到的、与 SNVCA489C 中一样、我没有使用阻尼电解电容器、我不确定这将如何影响 PSU。 您能否检查这些值并 确认这些组件值是否可以继续?

谢谢你

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    电解电容器的 ESR 是什么、它将用作阻尼电阻 Rdamp?  SNVA755中的 Eq7  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    您是否在 SNVA489C 中使用了 EQ7、因为 SNVA755中没有 ESR 公式、这是使我困惑的器件。 在 SNVA755中、如果您检查第2.4节、则会显示"在这种情况下、为了降低成本、不使用电解电容器。" 这意味着没有阻尼电阻器。 因此、我不确定是否可以在设计中应用相同的东西、或者按照 SNVA489C 上的每个步骤使用电解电容器。

    e2e.ti.com/.../Switcher_2D00_ii-PSU-RevA.rar

    还有一点、由于我要使用台式机适配器(如笔记本电脑适配器)作为源、我在 PCB 输入侧添加了大容量电容器。 您可以在我的设计文件中看到。 您认为将其与 EMI 滤波器结合使用是否是一个好主意?

    谢谢、

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    我很抱歉、eq7。

    您希望放置在靠近降压转换器输入的位置。 尽可能靠近降压转换器的陶瓷输入电容器。

    您的阻尼盖将为 Cin *4

    Rdum=sqrt (4.7uH/Cin)

    IC1的 Cin 为~10U

    您可以使用单个输入滤波器、并使用 Cin toal (两个转换器 Cin)进行上述计算

    在使用陶瓷阻尼电容器的情况下、可以使用串联的分立式电阻器。

    在阻尼电容较大的情况下、使用混合聚合物电解电容器和串联的分立电阻器可能更有意义。 这在减小解决方案尺寸、降低成本和无需担心温度系数方面为您提供了最佳的两个词。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    刚刚收到客户的回复、请参阅以下详细信息。

    已根据您的建议更新我的设计。 我使用的是 AN-2162 Excel 工作表计算器。 输入19V 和输出+/-12V 2A。 计算器显示0、9uF、我使用了2、2uF (直流偏置时降至1、6uF)和至少40uF CD、我使用了82uF 作为阻尼电容。 ESR 的计算公式为0.8 Ω、因此我使用了一个与阻尼铝电容器串联的电阻器。 还添加了几个100nF HF 滤波电容器。

    我要添加设计文件、请查看原理图和元件放置、尤其是输入电容器部分。 如果您可以看看、那将会令人惊叹。  

    e2e.ti.com/.../Switcher_2D00_ii-PSU-RevB.rar

    谢谢。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、May、设计看起来不错。

    如果您需要添加更多 CAP、我建议您添加一些与 C3并联的占位符。