您好!
关于应用手册 SNVA755和 SNVA489C、我设计了一个输入滤波器、但我不确定组件值。 正如您在下面看到的、与 SNVCA489C 中一样、我没有使用阻尼电解电容器、我不确定这将如何影响 PSU。 您能否检查这些值并 确认这些组件值是否可以继续?

谢谢你
此致、
5月
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
关于应用手册 SNVA755和 SNVA489C、我设计了一个输入滤波器、但我不确定组件值。 正如您在下面看到的、与 SNVCA489C 中一样、我没有使用阻尼电解电容器、我不确定这将如何影响 PSU。 您能否检查这些值并 确认这些组件值是否可以继续?

谢谢你
此致、
5月
您好、Marshall、
您是否在 SNVA489C 中使用了 EQ7、因为 SNVA755中没有 ESR 公式、这是使我困惑的器件。 在 SNVA755中、如果您检查第2.4节、则会显示"在这种情况下、为了降低成本、不使用电解电容器。" 这意味着没有阻尼电阻器。 因此、我不确定是否可以在设计中应用相同的东西、或者按照 SNVA489C 上的每个步骤使用电解电容器。
e2e.ti.com/.../Switcher_2D00_ii-PSU-RevA.rar
还有一点、由于我要使用台式机适配器(如笔记本电脑适配器)作为源、我在 PCB 输入侧添加了大容量电容器。 您可以在我的设计文件中看到。 您认为将其与 EMI 滤波器结合使用是否是一个好主意?
谢谢、
此致、
5月
您好、May、
我很抱歉、eq7。
您希望放置在靠近降压转换器输入的位置。 尽可能靠近降压转换器的陶瓷输入电容器。
您的阻尼盖将为 Cin *4
Rdum=sqrt (4.7uH/Cin)
IC1的 Cin 为~10U
您可以使用单个输入滤波器、并使用 Cin toal (两个转换器 Cin)进行上述计算
在使用陶瓷阻尼电容器的情况下、可以使用串联的分立式电阻器。
在阻尼电容较大的情况下、使用混合聚合物电解电容器和串联的分立电阻器可能更有意义。 这在减小解决方案尺寸、降低成本和无需担心温度系数方面为您提供了最佳的两个词。
您好、Marshall、
刚刚收到客户的回复、请参阅以下详细信息。
已根据您的建议更新我的设计。 我使用的是 AN-2162 Excel 工作表计算器。 输入19V 和输出+/-12V 2A。 计算器显示0、9uF、我使用了2、2uF (直流偏置时降至1、6uF)和至少40uF CD、我使用了82uF 作为阻尼电容。 ESR 的计算公式为0.8 Ω、因此我使用了一个与阻尼铝电容器串联的电阻器。 还添加了几个100nF HF 滤波电容器。
我要添加设计文件、请查看原理图和元件放置、尤其是输入电容器部分。 如果您可以看看、那将会令人惊叹。
e2e.ti.com/.../Switcher_2D00_ii-PSU-RevB.rar
谢谢。
此致、
5月