This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25183-Q1:LM25183-Q1启动时的反激式电源失败

Guru**** 2384800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25183-Q1, LM25183
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109403/lm25183-q1-flyback-power-with-lm25183-q1-startup-failed

器件型号:LM25183-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25183

您好!

现在、我们使用 LM25183-Q1设计具有双输出的反激式电源。

问题是电源启动失败、输出电压始终为0。

当启动时、引脚 SW 没有振荡开关动作、保持高电平(输入电压:15V)。

出现此问题的可能原因是?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源的电流消耗是多少?

    更换器件后问题是否仍然存在、您是否有任何波形需要共享?

    我会就原理图审阅的问题作一回评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Marshall

    我们已经解决了这个问题。 LM25183的引脚8未连接到 GND、只有散热焊盘连接到 GND。

    我认为这是不合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听得好。 是的、建议将接地引脚和散热焊盘连接到 PCB 上的接地网。