This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3897:tps3897的 CT 范围

Guru**** 2516820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3897

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108514/tps3897-ct-range-of-tps3897

器件型号:TPS3897

大家好、团队、

是否要帮助我检查 tps3897的 CT 范围? 也许我们有一个项目需要将延迟时间设置为几秒、如果使用非常大的 Ct、我不确定该部件是否有问题

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我将与设计团队联系并向您提供最新信息。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    最大值将为3uF、延迟为12秒。

    Jesse