主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO、 BQ25798
我在以下测试设置中将 BQ25798EVM 与 BQ34z1xxEVM 和 EV2400相连...

连接电缆 M15后、bqStudio 会直接进入 BQ34z1xxEVM 屏幕。 但是、当我要将 bqStudio 用于 BQ25798EVM 时、我必须断开 M15。 然后 bqstudio 为我提供了一个"支持的目标"屏幕、我可以在电量监测计、充电器等之间进行选择。 选择 Charger > Charger_2_00-bq25798.bqz 后、我有时会看到运行 bq25798的正确屏幕;有时我会收到一条错误消息、显示"No free adapters are available for use on this system"。
它不一致、使我的评估变得更加困难。
如何在 bqstudio 内来回移动以对准监测计或充电器?
Carl