This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798EVM:BQ25798EVM 与放大器;BQ34z1xxEVM 与 bqstudio 共存

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798EVM, EV2400, BQSTUDIO, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109577/bq25798evm-bq25798evm-bq34z1xxevm-coexistence-with-bqstudio

器件型号:BQ25798EVM
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIOBQ25798

我在以下测试设置中将 BQ25798EVM 与 BQ34z1xxEVM 和 EV2400相连...

连接电缆 M15后、bqStudio 会直接进入 BQ34z1xxEVM 屏幕。  但是、当我要将 bqStudio 用于 BQ25798EVM 时、我必须断开 M15。  然后 bqstudio 为我提供了一个"支持的目标"屏幕、我可以在电量监测计、充电器等之间进行选择。 选择 Charger > Charger_2_00-bq25798.bqz 后、我有时会看到运行 bq25798的正确屏幕;有时我会收到一条错误消息、显示"No free adapters are available for use on this system"。

它不一致、使我的评估变得更加困难。

如何在 bqstudio 内来回移动以对准监测计或充电器?

Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carl、

    BQStudio 使用检查监测计来查看 config 文件夹中是否存在正确的 BQZ、如果存在、则会自动打开监测计以防止使用错误的 BQZ 并永久损坏监测计。

    对于充电器、从存储器的角度来看、它们不会因 BQZ 错误而受损、并且不会自动检测。 如果您要连接到充电器、则需要关闭 BQStudio 的所有实例并断开监测计、然后手动选择充电器。 除非您有2个 BQStudio 实例使用2个 EV2400打开、否则这两个实例之间没有平稳的过渡方法。

    如果您尝试在仅连接1个 EV2400的情况下打开2个 BQStudio 实例、则会遇到没有免费适配器的错误。

    您可以在使用高级通信选项卡打开监测计 BQZ 时与充电器进行通信、也可以执行小测试。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyantt。  这就是我的想法、我订购了另一个 EV2400。  此致、

    Carl