This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:转换为 HDQ 后、可#39;t 写入条形码

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109204/bq27z561-can-t-write-barcode-after-converting-to-hdq

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好、专家、

          当我们使用 BQ27Z561 IC 生产电池时、当电池通信模式更改为 HDQ 时、可能无法修改制造商数据。 在 bqstudio 软件上验证后、无法写入。 此异常的概率约为1/100。
您能不能帮助我分析导致这种情况的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wen、

    如果您可以编辑制造商数据、则将通信更改为 HDQ 不应受影响。 如果您在切换到 HDQ 后重置电量监测计、此问题是否已解决? 我们需要更多数据、以帮助调试您的问题、并使用用于查找问题的流程。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    重置后、我们发现问题已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wen、

    在更改保护(对于具有保护功能的监测计)和通信接口等配置后、需要进行复位才能使更改生效。

    此致、

    Wyatt Keller