This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25985:IMON、Ilimit 和 Iref (1.2V)的电阻器和电容器设计计算

Guru**** 2522740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106790/tps25985-design-calculation-of-resistor-and-capacitor-for-imon-ilimit-and-iref-1-2v

器件型号:TPS25985

大家好、

我正在研究 TPS25985 (热插拔)的原理图设计、其要求如下。

1.输入电压为12V,调节率为5%。 输出电压为12、Ilimit 为20A、37A 和47A

有人能不能建议我们应该为以下引脚提供什么价值?

A. Ilimit-的 IMON 电阻值(20A、37A 和47A)

B. 限流电阻值

C. IREF 电阻器和电容器值(Vref= 1.20V)

您在这方面的快速响应将非常明显。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    感谢您关注 TPS25985。

    请使用  TPS25985设计计算器中提供的设计计算器。 如果您仍有任何疑问、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek、您好!

    感谢您分享输入。 我通过考虑以下几点来设计原理图。

    1. 12Vin,5%容差

    2.输出电流- 34A

    Ilimit/IOCP- 37.4

    4.版本1V

    5 .Gimon (uA/A)- 18.8

    您能否查看并分享您的评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    原理图看起来正常。

    请确保从 TPS25985的输入生成 TFPGA_VCC_3V3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek、您好!

    该电压 TFPGA_VCC_3V3由12V 之前的另一个电源(5V)生成。 这意味着根据电源定序、首先生成3.3V、然后 TPS25985中出现12V 输入(来自其他电源)。  我认为这不是一个问题、您说什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的... 没有问题...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成 Avishek。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。。。 如果您在不久的将来需要有关此器件的任何帮助、请联系我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek、您好!

    一个查询与自动重试和闭锁功能相关。

    您能告诉我们这两种功能是如何工作的? 设计角度是否有任何变化?  

    我已使用 TPS259850RQPR (闭锁)完成设计、是否需要在硬件/软件实现方面进行注意?

    请澄清一下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:  

    无需在设计方面执行任何操作。 自动重试或闭锁型号基于器件内部的一次性可编程(OTP)位进行设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek、您好!

    我已经对理论观点进行了一些研究,但请你详细说明这种观点的区别是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:  

    由于内部锁存的故障而导致器 件关断后、器件将保持闭锁状态、直到在 TPS259850型号中对器件进行下电上电或重新启用、或者在 TPS259851型号中经过100ms 的固定延迟后自动重新启动。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek、您好!

    正如您看到的设计、EN 引脚通过分压器进行控制、因此一旦12V 电压进入热插拔控制器、它将始终处于启用状态。  

    那么、您能建议我们在这种情况下可以做些什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    您希望在设计中出现哪种行为、自动重试或闭锁? 我不清楚你在这里的关切。 请您详细解释一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek、您好!

    正如我之前提到的、我已经使用 TPS259850RQPR (闭锁)完成了设计、该部件的功能是闭锁。  

    现在、如果出现故障情况、则重新启用 IC、如何进行控制?

    我是否需要在硬件/软件实施方面进行关注?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    如果您需要自动重试功能、那么为什么要使用闭锁型号? 在这种情况下、您需要在微控制器或类似电路的帮助下回收 EN 引脚。