This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12040:VIN=5V、VOUT=5V、IOUT=7mA 时的最佳隔离器件

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DCPA10505, UCC12040, UCC12051-Q1, UCC12041-Q1, UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109666/ucc12040-best-isolated-device-at-vin-5v-vout-5v-iout-7ma

器件型号:UCC12040
主题中讨论的其他器件:DCPA10505UCC12051-Q1UCC12041-Q1UCC12050

您好的支持团队、

我希望输入5V 和输出5V 隔离电压。
输出电流为7mA、我正在使用 DCPA10505、但输出电压变得很大。
因此、有必要插入一个虚拟电阻器或 LDO。

UCC12040是否是符合此规范的最佳替代器件?

DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIE-K、

    UCC12040无需最小负载即可保持数据表中给出的调节限制、并可在35mW 甚至0mW 的条件下良好调节。 UCC12040的额定隔离电压为3kV、而 UCC12050的额定隔离电压为5kV。 此外、UCC12041-Q1和 UCC12051-Q1是与 P2P 兼容的汽车版本、因此您基本上可以替换4个替代器件型号。 如果3kV 隔离足够且无需汽车认证、那么是的、UCC12040是最佳选择。

    此致、

    Steve