This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563200:IBIS 模型请求

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108842/tps563200-ibis-model-request

器件型号:TPS563200

 您好的团队:

 我的客户希望拥有   TPS563200器件的 IBIS 模型。 您是否会共享下载链接?

 提前通知 Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen!

    您说的 IBIS 模型是什么意思?

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai:

      IBIS 是指用于仿真的输入/输出缓冲器信息规范。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、  

    我们没有可用的 IBIS 模型。如果客户确实需要 IBIS 模型、我们可以提供一些 IC 数据来帮助客户构建 IBIS 模型。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin:

     我已经向您发送了一封电子邮件,以获取您的支持。  

     我想和您一起检查 SW 引脚的 MOS 寄生电感吗? 在这里连接 SW 波形、这很奇怪、因此我想让 IBIS 模型进行仿真。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否提供原理图?

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai:

     请检查电路 SCH 并按如下方式更新波形:   

     12Vin、5Vout /最大1A

     客户在 WI EE 中使用了6个器件,我认为此振铃会导致 EMI 问题异常,并使系统不稳定,因此请提前检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么客户未遵循 DS P16中的推荐 LC 表?

    请按照推荐 LC 表选择电感器。

    您显示的振铃是降压转换器 DCM 运行模式下的正常波形、您可以搜索一些文章。