This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找 N+1和 ORing 电源轨控制器器件

Guru**** 1499540 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, TPS2419, LM5051, TPS2413
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108111/looking-for-n-1-and-oring-power-rail-controller-devices

主题中讨论的其他器件:LM74700-Q1TPS2419LM5051TPS2413

您好!

我的客户正在寻找 N+1和 ORing 电源轨控制器器件。
它们的要求如下所示。

第一
V=-48V (典型值)/-65V (最小值)
I=>10A
热插拔、OCP 和 EN 支持

2
V=+12V (典型值)
I=>35A
热插拔、OCP 和 EN 支持


TI 是否有任何推荐器件?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议将您的要求输入 WEBENCH 中、以便使这一点朝着正确的方向发展。 如果器件确实符合您的要求、则可以使用该器件型号发布问题、以连接到合适的团队

    www.ti.com/.../webench-power-designer.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    感谢您的回答。
    我不熟悉  N+1和 ORing 电源轨控制器。
    为了寻找  N+1和 ORing 电源轨控制器、我应该向 WEBENCH 提出哪些要求?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    LM74700-Q1可用于 N+1 ORing 配置、还是仅用于2 ORing?
    它是否可用于-48V 等负电源轨?
    它是否支持热插拔?

    TPS2419是否支持热插拔?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    LM74700-Q1不能用于 -48V 电压轨上的 ORing。  

    LM5051是用于 N+1 ORing 应用的负电压轨的合适器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    感谢您的回答。

     我的客户还有一些问题、如下所示。
    如果将 LM5051s 用作 N+1 Oring、LM5051s 能否以某种方式平衡每个路径电流?

    TPS2419或 TPS2413如何?
    我的客户还在考虑使用 TPS2419或 TPS2413进行低电压输入 N+1 Oring。
    TPS2419s 或 TPS2413s 能否以某种方式平衡每个路径电流?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    我们的 ORing 控制器无法平衡每个路径中的负载。  

    LM5051可用于负电压轨 ORing 应用、而 TPS241x 器件可用于正低电压轨的 ORing。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    我看、非常感谢!

    此致、

    希拉诺