您好!
我的客户正在寻找 N+1和 ORing 电源轨控制器器件。
它们的要求如下所示。
第一
V=-48V (典型值)/-65V (最小值)
I=>10A
热插拔、OCP 和 EN 支持
2
V=+12V (典型值)
I=>35A
热插拔、OCP 和 EN 支持
TI 是否有任何推荐器件?
此致、
希拉诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户正在寻找 N+1和 ORing 电源轨控制器器件。
它们的要求如下所示。
第一
V=-48V (典型值)/-65V (最小值)
I=>10A
热插拔、OCP 和 EN 支持
2
V=+12V (典型值)
I=>35A
热插拔、OCP 和 EN 支持
TI 是否有任何推荐器件?
此致、
希拉诺
您好!
我建议将您的要求输入 WEBENCH 中、以便使这一点朝着正确的方向发展。 如果器件确实符合您的要求、则可以使用该器件型号发布问题、以连接到合适的团队
Praveen、
感谢您的回答。
我的客户还有一些问题、如下所示。
如果将 LM5051s 用作 N+1 Oring、LM5051s 能否以某种方式平衡每个路径电流?
TPS2419或 TPS2413如何?
我的客户还在考虑使用 TPS2419或 TPS2413进行低电压输入 N+1 Oring。
TPS2419s 或 TPS2413s 能否以某种方式平衡每个路径电流?
此致、
希拉诺