This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS75105:需要采用 WSON 封装的等效器件。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS75100, LP5562, TPS75105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109570/tps75105-need-equivalent-part-in-wson-package

器件型号:TPS75105
主题中讨论的其他器件:TPS75100LP5562

你好。  我们目前在产品中使用 TPS75105DSKT 或 WSON 封装。  我的搜索未显示此器件仅作为 WSON - BGA 提供。  我们无法使用 BGA。  是否存在引脚对引脚等效的可用情况。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我在 TI 网站上看到 TPS75105DSKT 的一些 WSON 封装仍然可用。 TPS75100具有引脚对引脚兼容性、但电流输出较小。 我建议切换到我们的较新器件、例如 LP5562。 现在是否预计大规模生产?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron。  感谢您的回复。  我们正在生产-三个基本模型使用此部件。  每个模型都有一个 UL 列表的型号、因此不容易更改为完全不同的器件。

    我正在搜索数据表、可能很容易错过了该系列中三个器件的不同规格。  目前、我已为每个输出编程10mA、也是 PWM'ed  这用于 LCD 背光。  因此、如果我可以确定差异、75100可能是可以的、只是可用的器件。

    谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。  好的。  数据表第15页的第11.1.2节中的表格 、器件型号中的 X 表示默认二极管电流。  明白了。  因此、如果我正确读取了该值、 那么如果不使用 Rset、TPS75100的0是10mA、而 TPS75105的0是5mA?  因此、TPS75100应该可以吗?  如果这似乎是在运行,我会道歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="196221" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1109570/tps75105-需要等效部件在 wson-package/4112422#4112422"]提示:如果我正确地阅读了这一点, 则 TPS75100mA 的0与 TPS7510mA/R105mA 相比没有设置报价[TPS7510mA/5]

    没错。