This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:LM263

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623, TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109679/lm2623-lm263

器件型号:LM2623
主题中讨论的其他器件: TPS61288

我需要5V 输入提供12V/2.2A 输出、我需要更改原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    假设效率为0.8、输入电流的计算公式为(12V*2.2A)/(5V*0.8)=6.6A。 开关电流限制至少需要大于7A。 因此 LM2623不满足您的要求。

    对于您的应用 、建议使用 TPS61288。 5V 输入至12V 输出/2A 原理图如下所示。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您建议的参考设计(TPS61288)中, 在本设计中,输入电源为2.7V 至4.4V,在我的应用中,输入电压为5V,正如我之前提到 的那样,这是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    没关系。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以及该 IC TPS61288 的可用性如何,它的可用性如何?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    您可以 在产品页面上访问 TPS61288。 单击"添加到图表"或从经销商处购买。

    布莱斯