This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS54231

Guru**** 2392345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106400/tps40210-tps54231

器件型号:TPS40210

尊敬的先生:

我设计的升压转换器具有5-12V 输入电压和12.5V 输出电压、电流为2AMP。当我增加0.8A 的负载时、输出电压降至11.45V

为什么会发生这种情况?  

请建议解决方案。

Thnaks  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    感谢您与我们联系。

    输出电压下降的原因可能有多种。 最常见的误差是电感达到饱和并失去部分电感、或者触发 IC 过流保护、根据 Rsense 电阻器在 ISNS 引脚上感测到过流保护。

    如需了解更多详细信息、请提供有关项目的更多数据(理想情况下为原理图)。

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    我希望您在找到输出压降误差的来源方面取得了进展。
    由于没有其他评论、我现在将关闭此主题。
    如果您有其他问题、 只需在下面回复即可重新打开主题帖。

    否则、请随时单击"已解决"按钮以从您的侧面关闭线程。

    谢谢、此致、
    Niklas