This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105:连接电池时电流过大

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102571/bq24105-excessive-current-when-battery-connected

器件型号:BQ24105

为2节镍氢电池充电。 为 BQ24105提供5V 电源。

当 Voreg = 3V 时、器件工作正常。 我想将稳压电压降至 Voreg = 2.85V、并将充电终止/预充电设置为20mA。 电压反馈(FB)电阻器配置为34k8和100k。 当我执行此操作时、该器件的牵引电流大约比输出电流高200mA (即仅在20mA 时进行充电时为250mA)。

可以设置的 Voreg 的低是否有限制?

由于 FB 引脚上的电流限制、FB 分压器的正(上方)电阻是否需要高于特定值?

请提供任何援助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您从哪里可以看到此过量电流消耗? 是否存在电池泄漏? 您是否测量电池的总电流消耗为250mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、这似乎是进入 BQ24105的电流、而电池以20-30mA 的电流充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电池断开连接、整个 cct (对于整个产品)将拉取61mA。 我连接电池、即使电池仅以20-30mA 的电流充电、电流也会增加到250 - 300mA。 在3V 的较高 Voreg 下、行为看起来正常。 我确信布局良好。 我已经尝试调节 Cout、但这似乎没有帮助。 我的第一个想法是、这必须是一个稳定性问题、但了解 IC 参数是否存在任何其他限制将会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您能否保持与电阻分压器公式相同的比率来设置 Voreg、但是您能否提高电阻器本身的值?  串联电阻会导致泄漏、而电阻分压器的低串联电阻会导致更高的泄漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将一个电流感应放大器连接到 BQ24105使用的同一电流感应电阻器上。 电流感测放大器线路上出现故障、导致其报告的电流低于预期。 BQ24105实际上工作正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个电流感应放大器、它使用与 BQ2410相同的电流感应电阻器。 事实证明、放大器输出上的下拉故障意味着它报告的电流低于预期。 BQ24105实际上工作正常