This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:SEPIC 转换器 MOSFET 效率与放大器;故障

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108744/lm5156-sepic-converter-mosfet-efficiency-failures

器件型号:LM5156

您好!

我在 SEPIC 配置中使用 LM5156、以48V 输入电源在1A 电流下提供125V 电源。 请不要问为什么我使用 SEPIC 而不是升压、整个电路的其他方面都需要这种拓扑。

我根据 LM5156 SEPIC 设计工具电子表格设计了电路。 开关频率设置为900kHz。

我遇到的问题是 MOSFET。 在初始设计中、我使用了 IPD60R180P7SAUMA1、它运行良好。 它具有良好的 RDS (on)和低栅极电荷。 然而、它在125@1A 时耗散大量功率、并且效率很差、大约为75%。 这大致与设计电子表格预测的结果匹配(请参阅下图)。 此功率耗散量不起作用。  


为了降低 MOSFET 中的功率耗散、我发现找到栅极电阻低得多的器件会产生巨大的影响、理论上应该提供超过90%的效率和低于10W 的 MOSFET 功率耗散。 我选择了两个要测试的器件- NTP165N65S3H 和 NTPF360N65S3H。 它们都具有良好的栅极电荷和大约1.1欧姆的栅极电阻(原始器件中为11欧姆)、并且在数据表中提到的900kHz 时处于35mA Vcc 电流限制范围内。



使用这两个器件进行测试失败、这两个器件都导致 LM5156在启动时失败。 LM5156变得很热、Vcc 电源出现故障(电压读数约为0.7V)。 当电路接通时会发生此故障。 我已经尝试将 SS 电容器增加到2.2uF、并将 UVLO 阈值设置为10V。

根据数据表和设计工具、这些器件应正常工作并可实现超过90%的效率。 栅极电阻似乎是这些器件与原始 MOSFET 之间的唯一主要差异。

为了测试栅极电阻是一个因素的理论、我安装了一个新的 LM5156和一个与栅极串联的10欧姆电阻器。 新的 MOSFET 随后可以工作、但效率仍然很差。 一旦栅极电阻再次设置为0r、LM5156可能会工作一次、但随后会以相同的方式失败。 一旦 LM5156显示此行为、它似乎已被永久损坏。

我的理论是、栅极电阻极极低的新 MOSFET 会很难驱动栅极驱动器。 我只有有限数量的 LM5166 (由于芯片短缺)、因此我无法持续对其进行破坏性测试。

接下来我将尝试的是:
-将开关频率降低至500kHz 或更低

-添加一个外部 Vcc 电源以增加栅极电流(最有可能+12V)

-添加斜坡补偿电阻器

还有什么其他信息我丢失了吗?

除非该设计能够实现90%或更高的效率、否则该设计会在水中死亡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、  

    感谢您的联系。 我们建议以上三个方面、首先我会尝试降低开关频率、因为这可能会对电路板的效率产生很大影响、对于占空比高于50%的情况、斜率补偿始终是很好的。 仅供我参考:您目前正在使用 TI EVM 还是有自己的 PCB? 您是否会介意在分享原理图和布局时使用? 您能否捕获栅极、开关节点和 VCC 的波形(使用正常工作的 MOSFET)?

    此致、
    Em