This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:低输出电容

Guru**** 2513775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108937/tps61099-low-output-capacitance

器件型号:TPS61099

尊敬的所有人:

我们的设计采用 TPS610995、此直流/直流稳压器供电的负载需要其电源电压在1ms 内从0V 变为2.1V。 由于 dc/dc 具有软启动并且 负载需要100uF 的输入电容器、因此我们无法满足此要求。 我们采取了一些措施、上升时间约为3.3ms。

那么、是否可以停用软启动或者在没有软启动的情况下具有此 dc/dc 的版本?

我们已经查看了 TPS610995数据表、我们可以看到输出电容器必须介于10uF 和100uF 之间。  μH、在电容 μH 中、我们 μF 了以下句子:" TPS61099x 经过优化、可与1 μ H 至2.2 μ H 的电感器配合使用、因此最小输出电容值为20 μ F (标称值)。 在 PWM 模式中、增加输出电容器会使输出纹波更小。"  

假设我们无法停用软启动、我们会减小输出电容器以缩短上升时间。 现在、我们有一个2.2uH 线圈和由多个电容器构成的大约10.6uF 的输出电容器。 输出电压为3.6V、最大峰值输出电流为800mA。 输入电压可在3.6V 至2V 之间变化。负载可在2.1V 至4.2V 的电压范围内工作

那么、对于这个配置(10.6uF 的输出电容)、我们可以有哪些问题? 您是否建议将输出电容器再增加一点、最高可达20uF?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梅特:

    TPS61099开关峰值电流限制最小规格为0.8A。

    请注意、对于升压转换器、开关峰值电流通常表示最大输入电流电平。 该器件在升压模式下无法输出800mA 负载电流。

    根据您的描述、Vin 在2V 至3.6V 之间变化、输出电压在2.1V 至4.2V 之间变化、我建议使用选择降压/升压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    抱歉、我的意思是输出电流为0.5A

    在电压方面、该设计是针对旧版本的负载完成的、该负载仅接受3.3V 至4.2V 的电压、典型电压为3.6V。输入电压可以是3.6至2.1、 但我们目前使用的电池电压范围为3.2V 至2V。我们已经拥有了该设计、现在我们不想执行任何更改。

    我的问题与输出电容器更相关、因此、如果输出电流为0.5A、输入电压最低为2.3V、输出电压为3.6V、那么如果我们使用 L=2.2uH、是否可以仅使用10uF? 或者我们应该使用20uF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梅特:

    感谢您澄清应用。

    您提到了输出电容器10uF 由多个电容器构成。 对于此器件输出电容器选择、问题在于输出电容不够高、可能会出现环路稳定性问题。  

    如果您不关心输出电压交流纹波、但仍希望使用10uF 电容、则可以尝试进行以下负载瞬态测试、以验证环路相位裕度是否足够高。

    将 VIN 设置为最小2.3V、运行负载瞬态测试:0A <-> 0.5A、探测 Vout 交流波形。 如果 Vout 没有任何振荡、则意味着相位裕度高于45度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。

    我已经测试了您的建议、输出波形 如下图所示、 这是否意味 着相位裕度低于45度?

    另一方面、我最终决定 在输出端并联添加2个额外的4.7 uF 电容器、以便输出电容更符合您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梅特:

    是的、我建议您再添加两个4.7uF 陶瓷电容器、以避免环路不稳定问题。  

    如有任何疑问、请告知我们。