This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5032:AN-1820 LM5032交错升压转换器

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107029/lm5032-an-1820-lm5032-interleaved-boost-converter

器件型号:LM5032

HII 团队、

在 AN-1820 LM5032交错升压转换器中、两个升压转换器(每个电感器)使用单独的电流感应。 是否可以为具有单电流感应功能(即仅输入电流)的交错式升压转换器设计控制算法。  如果不是、与此相关的问题是什么?

(例如 、是否可以有一个具有单电流感应功能的两级交错升压转换器)

谢谢、此致

Anoop D 导管

高级工程师

Tata Elxsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tata、

    它无法仅通过一相电流感应实现交错升压。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    您能否指出 与感应总电流(通过两个电感器的电流之和)而不是获取单个电流相关的问题?  

    谢谢、此致

    Anoop D 导管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tata、

    仅  使用一个电流信号就很难独立控制两个相位。

    谢谢