This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51124:PG 引脚上的上拉电阻器选择

Guru**** 1952840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51124
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109308/tps51124-pull-up-resistor-selection-on-pg-pins

器件型号:TPS51124

大家好 、

日本客户询问如何在 PG 引脚上选择上拉电阻器。

我能得到您的宝贵建议吗?

他想知道 TPS51124的 PGOOD1和2的上拉电阻值与 IPGMAX 电流值之间的关系。

Q1:由于 IPGMAX 的电流值为 MIN2.5mA、对于3V 电压、我是否应该将 PGOODx 上拉电阻值设置为1.2kΩ Ω?

Q2:当 PGOODx 上拉电阻值设置为10kΩ Ω 时 、IPGMAX 的电流值在3V 电压下约为0.3mA?

IPGmax 最小值为2.5mA、典型值为 5.0mA 的电流。

客户迫不及待地等待回复、 感谢您的快速回复。  

谢谢。

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    下图显示了 PGOOD 的原理。PG 引脚输出由三极管和上拉电阻器组成。

    由于三极管输出电流的能力有限、上拉电阻器的选择不能太小、否则三极管导通时 PG 的输出电压保持高电平。

    Q1:1.2k Ω kΩ 较小、根据 EVM 用户指南、100k 上拉电阻器是可选的。 此外、根据数据表的建议、我们建议上拉至 V5IN。

    Q2:是的、您可以像这样估算 IPG。 只需记住使用 IPG 进行设计、使其小于 IPGMAX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、

    遗憾的是、我的设计使用 PGoodx 作为3V。
    如果我使用 PGoodx 上拉3V、是否存在任何问题。

    BTW、PGOOD 引脚说明中介绍了"使用电阻器上拉至5V 或适当的信号电压"。

    Q3:适当的信号电压有哪些特定的特性?
    您能说更多详细信息吗?

    Q4:电流能力为5mA、因此上拉电阻值为5V/5mA。
    它将是1千欧、这种计算方法是否正确?

    Q5:为什么 EVM 在 PGOOD 引脚上使用100千欧的上拉电阻器? 我仍然不太理解。
    IPG 电流在5V 时限制为5uA、很难驱动信号以获取 PGOOD 信号。
    我认为在 Pgoodx 低电平输出后、高电平输出会立即加电。
    希望您能回答这些问题。

    谢谢。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    也可以将 PG 上拉至3V。

    需要注意的是、PGOOD 引脚芯片在内部用于反馈输出状态、它本质上是下面的三极管的集电极。

    当电源输出正确时、三极管在截止区域工作、PG 电压通过上拉电阻连接至3V、VPG = 3V

    当输出不正确时、三极管打开。 VPG = Vcc-IPG*Rup,其中  IPG 小于 IPGMAX。

    如果 RUP>Vcc/IPGMAX、则 VPG = 0V (或 VPG=~0.2V)、其中 PG 引脚正常工作。 如果  Rup 太小,VGP= Vcc-IPGMAX*RUP>0,其中 PG 引脚不起作用。  因此 Rup 可以更大、但不能太小。

    Q3:PG 用于检测输出状态、因此为外部电路选择合适的信号电压(Vcc)、以判断 PG 引脚是高电平还是低电平。 因此 、适当的信号电压取决于您在 外部电路中如何使用 PG 引脚。

    例如、如果 Vcc 过低、如0.5V、 则很难区分 PG 的状态。  

    Q4:您可以 使用 5V/5mA (Vcc/IPGMAX)计算 Rup 的最小值。 Rup 不能小于1kΩ Ω。

    Q5:100kΩ 符合上述说明。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    Athos  

x 出现错误。请重试或与管理员联系。