This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40009:TPS40009:使用 TPS40005和 TPS40003替代时出现问题。

Guru**** 2500645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40005, TPS40009, TPS40003, TPSM82866A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109440/tps40009-tps40009-problems-replacing-with-tps40005-and-tps40003

器件型号:TPS40009
主题中讨论的其他器件:TPS40005TPS40003TPSM82866A

尊敬的 TI 电源团队:
在公司、我们有一款产品在设计用于提供3.3V/5A 电流的降压稳压器中使用 TPS40009。 目前、供应商没有此 IC 的库存。 因此、我们尝试将其替换为 TPS40003或 TPS40005型号、因为两者具有相似的特性(相似的引脚分配和工作模式)、并且工作频率大约为600KHz。我们测试了这两种型号、但它们的运行方式不符合预期。 当我们的电路板在负载条件下导通时、两个 IC 提供的电压都小于3.3V (约为3.15V)、这会导致我们的电路板工作不正常。 我们还探测了 SW 引脚电压、并注意到不稳定的行为。 在原始 IC 中、SW 信号在63%占空比下保持稳定、而在替换 IC 中、SW 信号不稳定、约为97%。 我们想知道是否可以直接替换、或者是否需要重新计算某些值。 如果我们必须重新计算值、您是否有任何软件工具可让您选择 IC TPS40003/5并简化组件计算?
附件是一个包含我们执行的测试的文件。
期待收到您的回复。
此致。

e2e.ti.com/.../tps40005-tests_5F00_V01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonatan 您好、

    首先、我建议您使用更新的器件重新设计电路板。  此控制器系列已使用20年、您将 NRND 组件用作短期解决方案。  TPSM82866A 提供相同的功能、并集成了您的大多数无源器件、从而实现更简单、更小的设计。

    是的、这些器件提供类似的功能。  主要区别在于它们是如何通过预偏置启动的。  在您的第一个波形中、我看到您具有预偏置。

    如果 IC 是手动安装的、我建议更换电路中的所有小尺寸 Rs 和 Cs -更换 IC 时、附近的组件有时会损坏。   您还可以检查是否在所有电路板上或仅在您测试的1电路板上获得相同的行为。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回答。

    此时无法重新设计电路板。 我们将在未来铭记这一点。

    我们已经在2块电路板上进行了测试。 其中一个电路板是我们从其中获取 TPS40005 test_V01.pdf 文件中包含的示波器捕获的电路板。

    在第二个电路板上、我们还安装了 TPS40005、如前所述、该电路板无法正常工作。 在同一电路板上、我们重新安装了 TPS40009、它再次开始正常工作。 这就是我们丢弃其他损坏组件的原因。

    还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、感谢您的讲解。

    您是使用仪表还是示波器测量输出电压?  对于 TPS40009和 TPS40005电路、我建议在同一 PCB 上的同一位置使用一个仪表进行测量。  这样、测量设置和无源器件是相同的。

    通常、探测 FB 引脚会向输出电压引入一些失调电压或噪声、因此不建议这样做。  我在测量与电感器串联的电阻器上的电压时也没有取得太大的成功。  (测量电感器电流的最佳方法是在导线周围使用电流探头、在添加电阻器的位置添加电阻器。)  如果没有这些项目、我会重新测试、并查看行为是否得到改善。

    PCB 布局也可能导致某些问题。  如果您能够共享 IC 周围的部分、我可以进行检查。

    Chris