This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:推荐采用扩频频谱的 WV DCDC

Guru**** 2525510 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109259/lm61460-recommend-wv-dcdc-with-frequency-spread-spectrum

器件型号:LM61460
主题中讨论的其他器件:LMR14020

大家好、

我的客户正在搜索三个 DCDC (1A、3A 和5A)、要求如下所示:

  • 输入电压:36V
  • 输出电流:1A/3A/5A  
  • 展频频谱
  • 小尺寸
  • 行业费率
  • 具有成本效益
  • P2P 会更好

你有什么建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    请检查采用 WSON 封装的 LMR14020/30/50是否正常?

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢你的帮助。 该系列没有扩频频谱。 对吧? 客户更喜欢此功能以降低 EMI。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    抱歉、我看到 Q 版本具有 扩频。  您是否有同步降压的建议? 我将向客户检查这两个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    那么、只有 LM61435和 LM61460可能满足您的要求...