This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24707:bq24707最大占空比

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108139/bq24707-bq24707-max-duty

器件型号:BQ24707

您好,组

如果输入为9V、bq24707能够输出8.4V 以为电池充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,关清

    该器件可实现非常高的占空比(高达99.5%)。 此信息可在数据表的“8.5.8转换器操作”部分中找到。  

    但是、我建议您的意见越高、以解决任何潜在问题、并获得一些工程利润。 在9V 电压下、如果包含电阻损耗或任何瞬态、则裕度不大。

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pengzhao,

          目前、我们已经测量到9V 输入的最大输出电压为7.7V,再次增大电池电压将停止充电,是合理的?μ A

          

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,关清

    正如我说过的、IC 可以进入非常高的占空比(请参阅数据表)。 但是、对于9V 输入、一旦包含所有寄生和电阻元件、它可能不会是9V。

    实际上、建议具有更大的工程利润。 我建议使用电压更高的输入电源。

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,彭赞

       1、 我知道理论最大占空比(高达 99.5%);

       2、不考虑寄生参数、输出几乎可以达到8.95V;但现在我使用9V 输入、最大输出电压只能达到7.8V。 您能否进一步解释哪些寄生参数和阻抗会影响我的输出、以便我可以在这里选择更好的组件

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,关清

    如何对其进行测试以得出仅能达到7.8V 的结论?  您在 SRN 终端上有什么?

    您的 ACN 和 SRN 电压测量是什么?

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="410188" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108139/bq24707-bq24707-bq24707-max-Duty/4110254#4110254"]您的 ACN 和 SRN 电压测量是什么[/引用]

    您好  Pengzhao,

        首先、感谢您的持续回复!

       1、充电器的输入端子连接到直流电源(9V 恒压电源)、输出端子连接到      模拟电池。 该充电器的输出电压配置为8.4V。 模拟电池持续将电压从7V 增加到8.4V。 之后      电压;到7.8v、测试开关驱动波形失真、充电电流降至0A μ A

       2、SRN 端子是  一个模拟电池(电压可调节);

       ACN 和 SRN 之间的3、电压 约为1.132V;

        

        真诚地期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,关清

    您可以 尝试以下操作吗?

    1、将输入电源电压改为13V。

    2.取出模拟电池。 在那里放置一个电阻器以获得充电电流(V=IR、如果您尝试将充电电流设置为2A、并且您有一个10欧姆的电阻器、则充电器必须降低充电电流并进入 CV 模式、以防止其超过8.4V) 低于快速充电、但保持其不会终止。

    如果您执行上述步骤、则应将电池端子测量为您设置的输出电压。 完成该操作后、请执行以下操作:

    1.慢慢降低 VIN 并查看 VBAT 偏离所需的点。

    此外、请注意 ACN 接地和 SRN 接地。 非 ACN 至 SRN 电压。

    谢谢、

    Peng