This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:表1。 PMON 输出电流增益设置

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109473/bq24800-table-1-pmon-output-current-gain-by-setting

器件型号:BQ24800

大家好、  

Cusotmer 正在询问如何根据表1设置 REG0x3B、例如、Apmon 是按 equation1计算的、如果 rac = 5mohm 且 rr = 5mohm、则必须将其设置为0.125uA/W。  

因此,如果 Apmon 在 table1中设置为 Out of value,Apmon 值是否无效?  

此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、纽约、  

    REG0X3B 上的设置将影响 PMON 引脚上的电压。 由用户按比例解释 PMON 读数。 这适用于不正确的设置。