This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:动态响应查询

Guru**** 2510495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109299/ucc28019a-dynamic-response-enquiry

器件型号:UCC28019A

大家好、

我的客户在675W 项目中使用此部件、然后在279Vac 时在10ms 内进行交流压降时、他们发现峰值电流非常高。

但它在90VAC 压降下运行良好。

我建议他们调整他的 Vcmop、ICOMP 和电流感应电阻器、但没有任何改进。

您能否建议如何降低此峰值电流?

电流感应电阻器为25m Ω。 增加到50m Ω、但峰值电流几乎相同(~97A)

请提供建议,谢谢!

CH3=VBULK、CH4 = PFC 扼流电流

PFC 扼流电感= 539uH、磁芯= 79894-A7 HT19