This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:NC 引脚的内部连接

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107137/tlv62569-internal-connection-of-nc-pin

器件型号:TLV62569

大家好、TLV62569/P 支持团队

TLV62569P 具有 PG 引脚、开漏。 TLV62569没有 PG 引脚、而是 NC 引脚。  在数据表中、建议将 TLV62569的 NC 引脚连接到输出端或接地端、或使其悬空。
如果 TLV62569安装在设计用于使用 TLV62569P 的电路板上、是否存在任何问题? 电路板上的 PG 引脚通过一个电阻器上拉、并连接到其他电路。

实际上、NC 引脚是否连接到内部电路?

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    您只需用  SOT23-6引脚封装替换 SOT23-5即可。

    或者  、将 DRL 更换为 PDRL 封装

    对于带"P"的版本、它将在内部连接到电源正常电路。 应该有一个如上所述的连接。 对于 NC、将没有内部连接。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    感谢你的答复。

    顺便说一下、下面是具有引线键合和 HotRod 封装的标准 QFN 封装的图纸。 HotRod 的引线框通过铜凸点直接连接到硅片。 如何处理引线框以使其不连接到内部电路?

         

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    这是 QFN 的内部结构、 TLV62569x 采用 SOT23/SOT563封装。

    我不确定您在寻找什么... 您是说引线框采用 SOT 封装的连接方式吗?

    [引用 userid="52935" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107137/tlv62569-internal-connection-of nc-pin/4103560#4103560"]如何处理引线框以使其不连接到内部电路?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    我们没有听到您的反馈。 您还有其他问题吗?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin

    客户再也没有问题了。 我关闭这个线程。

    谢谢

    TAMIO