尊敬的团队:
请告诉我 LP 待机模式和待机模式之间有何不同? 我无法获得下面描述的答案表。 唯一的区别是在 LP 待机模式下禁用 LDOVINT、而在待机模式下启用 LDOVINT? 两种模式之间的 VCCA 监控似乎不同。 有什么区别?
此外、在旧版本中、我们还具有9.1A 和9.1B、这说明了低功耗待机电流消耗。 为何在最新数据表中删除9.1a 和9.1B?
谢谢、此致、
雪利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
请告诉我 LP 待机模式和待机模式之间有何不同? 我无法获得下面描述的答案表。 唯一的区别是在 LP 待机模式下禁用 LDOVINT、而在待机模式下启用 LDOVINT? 两种模式之间的 VCCA 监控似乎不同。 有什么区别?
此外、在旧版本中、我们还具有9.1A 和9.1B、这说明了低功耗待机电流消耗。 为何在最新数据表中删除9.1a 和9.1B?
谢谢、此致、
雪利
您好、Sherry、
LP_Standby 模式旨在最大程度地降低电流消耗、而不是待机模式。 这是通过禁用可编程 FSM 并仅启用某些内部稳压器来实现的(LDOVINT 保持启用状态)。 在待机模式下、VCCA 监控不会被禁用、并且会像在其他模式下一样继续进行、但是 LP_Standby 会禁用此监控、并需要您提供的段落中所示的电压行为。
为了从 LP_Standby (这也适用于待机)中恢复、必须提交请求、数据表中对此进行了介绍、如下所示。 在恢复期间、寄存器被复位、EEPROM 被读取到静态寄存器值、并且器件通过初始化状态重新进入 PFSM。 相比之下、在待机模式下、器件 PFSM 和静态寄存器将保持不变、器件的行为将如"待机"状态中所示。
此外、在 LP_STANDBY 模式下禁用热监控
我将研究数据表中缺少9.1A 和9.1B 的原因。
谢谢、
胡安
尊敬的 Juan:
感谢您的回复!
我的客户使用 TPS65941213-Q1和 LP876411B4-Q1为 J721E 供电。 现在、它们需要计算低功耗模式电流。 目前、它们只提供我们的 VCCA=VIO=PVIN=3.3V。 请告诉我、我们器件的当前状态是待机模式还是 LP 待机模式?
此外、对于待机模式、我注意到 VIO=0V、如果 VIO=3.3V、它是否仍然是待机模式? 电流消耗是多少?
谢谢、此致、
雪利
您好、Sherry、
当 TPS65941213-Q1使能端 µA 为低电平时、TPS65941213-Q1和 LP876411B4-Q1器件均处于待机模式、LP876411B4-Q1电流消耗通常为34 μ A。 无法使用 LP_STANDBY 模式(请参阅勘误 表 https://www.ti.com/lit/er/slvz025/slvz025.pdf)。
VIO 电压不会影响器件待机电流、因此它可以是0V 或3.3V。在系统级、该 VIO 电流来自某处、因此会产生影响。
J721E PMIC 用户指南 https://www.ti.com/lit/pdf/slvucf3 更详细地介绍了不同的运行状态。
BR、Jari