This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8764-Q1:STANDBY 和 LP STANDBY 之间有何差异

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102444/lp8764-q1-what-is-the-difference-between-standby-and-lp-standby

器件型号:LP8764-Q1

尊敬的团队:

请告诉我 LP 待机模式和待机模式之间有何不同? 我无法获得下面描述的答案表。 唯一的区别是在 LP 待机模式下禁用 LDOVINT、而在待机模式下启用 LDOVINT? 两种模式之间的 VCCA 监控似乎不同。 有什么区别?

此外、在旧版本中、我们还具有9.1A 和9.1B、这说明了低功耗待机电流消耗。 为何在最新数据表中删除9.1a 和9.1B?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    LP_Standby 模式旨在最大程度地降低电流消耗、而不是待机模式。 这是通过禁用可编程 FSM 并仅启用某些内部稳压器来实现的(LDOVINT 保持启用状态)。  在待机模式下、VCCA 监控不会被禁用、并且会像在其他模式下一样继续进行、但是 LP_Standby 会禁用此监控、并需要您提供的段落中所示的电压行为。

    为了从 LP_Standby (这也适用于待机)中恢复、必须提交请求、数据表中对此进行了介绍、如下所示。 在恢复期间、寄存器被复位、EEPROM 被读取到静态寄存器值、并且器件通过初始化状态重新进入 PFSM。 相比之下、在待机模式下、器件 PFSM 和静态寄存器将保持不变、器件的行为将如"待机"状态中所示。

    此外、在 LP_STANDBY 模式下禁用热监控

    我将研究数据表中缺少9.1A 和9.1B 的原因。

    谢谢、

    胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您的回复!

    我的客户使用 TPS65941213-Q1和 LP876411B4-Q1为 J721E 供电。  现在、它们需要计算低功耗模式电流。 目前、它们只提供我们的 VCCA=VIO=PVIN=3.3V。 请告诉我、我们器件的当前状态是待机模式还是 LP 待机模式?

    此外、对于待机模式、我注意到 VIO=0V、如果 VIO=3.3V、它是否仍然是待机模式? 电流消耗是多少?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    当 TPS65941213-Q1使能端 µA 为低电平时、TPS65941213-Q1和 LP876411B4-Q1器件均处于待机模式、LP876411B4-Q1电流消耗通常为34 μ A。 无法使用 LP_STANDBY 模式(请参阅勘误 表 https://www.ti.com/lit/er/slvz025/slvz025.pdf)。

    VIO 电压不会影响器件待机电流、因此它可以是0V 或3.3V。在系统级、该 VIO 电流来自某处、因此会产生影响。

    J721E PMIC 用户指南 https://www.ti.com/lit/pdf/slvucf3 更详细地介绍了不同的运行状态。

    BR、Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jari、

    请帮我向我发送最新的 PMIC 检查清单吗? 我的客户有1.4版、他们想知道我们是否有更新版本。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    1.4是 检查清单的最新版本

    此致、

    Juan Ospina