This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023:I2C 问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108078/tps65023-i2c-issue

器件型号:TPS65023

大家好、  

我还有两个关于 TPS65023 I2C 的问题。

1.我想使用 i2c 来控制 DCDC1的输出电压。 除了将 CON_CTRL 中的 Core adj allowed 位设置为0并将 DEFCORE 中的 COREX 设置为[0、0x1F]之外、我还需要配置其他配置吗?  

我可以通过设置 LDO_CTRL 寄存器来控制 LDO 的输出电压、但 DCDC1无法实现。

虽然数据表建议将 I2C 总线上拉至 VRTC (3V)、但如果我将 I2C 总线上拉至3.3V 等其他电压、会发生什么情况? tps65023 i2c 对该3.3V 的响应是什么?

在这种情况下、是否需要添加电压转换器?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梁建邦、

    此设备的主要部件所有者当前不在办公室。 我们将在下周初为您提供另一次更新。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    零件所有者是否已返回办公室?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梁建邦、

    主要零件所有者仍在寻求其他支持、但我可以在这里为您提供帮助。

    1) 1) 在 CON_CTRL2寄存器中将 CORE_ADJ_LEVASON 设置为"0" 并将 DEFCORE 寄存器中的值调整为所需的电压后、您可以将 GO 位(位7)置为有效 在 CON_CTRL2寄存器中、DCDC1应根据 DEFSLEW 寄存器中的压摆率移至 DEFCORE 电压值。  

    2) 2) SDAT 和 SCLK 引脚应处理高达 VCC 的电压而不会出现任何问题、因此我不会期望使用3.3V 上拉电源时出现任何问题。 只要 VCC 保持在2V 以上、寄存器内容就保持不变  

    此致、

    James