Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4010-SEP, LM5160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H4010-SEP 主题中讨论的其他器件: LM5160
您好、先生、
我必须设计一个采用 IBB 配置的降压转换器、其中输入电源为+20V、输出为-15V。 负载电流近似为0.5A。 哪一款 IC 是我可以用于此应用的最佳 IC?
我需要检查哪些所有参数才能进行设计。