This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV702:[TLV70233DBVR]电路审查请求

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108927/tlv702-tlv70233dbvr-circuit-review-request

器件型号:TLV702
主题中讨论的其他器件:TLV704

大家好、TI 支持团队

客户正在查看 TI 产品以替代竞争对手的产品。

在下面的电路中、我要通过使用竞争产品(AP7331-WG-7)对其进行更改来应用它。

即使您插入了电阻器(R100、R101、R102)、也请查看是否没有问题。

请检查可能的问题。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:  

    我已经确认 TLV704的引脚4是一个 NC 引脚、这意味着没有与任何内部电路的连接。

    话虽如此、请注意、这实际上会将器件从 Vout 加载到~30uA 的 GND。  

    最棒的  

    Edgar Acosta