This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:BQ78350-R2

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109512/bq78350-r2-device-fw-bq78350-r2

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW

你(们)好。

放电期间、周期计数不会增加。

附加的日志文件和配置文件。

请告诉我们如何解决它。  

提前感谢。  

Michael  

e2e.ti.com/.../DC.loge2e.ti.com/.../Cycle-test-conf.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     在电量监测计对电量的50%进行放电计数之前、周期计数不会增加(您的周期计数百分比设置为50%、因此大约为2250mAh)。 在日志文件中、仅电池放电约400mAh。 SOC 从91%跃升至7%的原因是您尚未完成正确配置监测的步骤。  

    CEDV 监测配置寄存器不是为了使用 CEDV 而设的、所以它使用固定的 EDV 设置。 要正确设置 CEDV、请参阅 使用 BQ78350-R1 应用报告。 当达到固定 EDV 2参数中设置的值时、SOC 将立即跳转到7%。 此外、请确保您的设计容量了解的完整充电容量参数初始化为正确的值。  

    此致、

    Matt