This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915EVM-014:有关单个电池充电的问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108680/bq77915evm-014-question-about-individual-battery-charging

器件型号:BQ77915EVM-014
主题中讨论的其他器件:BQ77915

大家好、   

我们使用 BQ77915EVM 进行一些测试。  

我们将3节电池(每个为3.8V 标称电压)连接到 EVM、所有的启动测试都运行良好。 现在、我们可以通过在电池组侧连接一个电压高于11.4V 的电源为三节电池充电。 但是、根据我们的设计需求、我想问是否可以每次仅使用电池组侧的5V 电源为一个电池单独充电?

期待您的响应并提前感谢。

此致、

Jiayi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiayi、您好!

    BQ77915只能测量电池电压并控制保护 FET、但无法单独控制每个电池的充电。 它具有电池平衡功能、因此当您将所有电池充电在一起时、它将平衡电池电压、使它们更接近。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    非常感谢您的回复。 我想再问一个问题:

    充电器电压是否需要大于连接的电池的总和(3x4.2 = 12.6V)?
    或者、充电器电压只需要大于单节电池的电压(4.2V)?
    BR、
    Jiayi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiayi、您好!

    充电器电压需要大于连接的电池的总和。

    此致、

    Matt