This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2675:VSW 引脚上的绝对最大额定值

Guru**** 2534480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109324/lm2675-absolute-max-ratings-on-vsw-pin

器件型号:LM2675

您好!

LM2675 VSW 引脚上的绝对最大额定值定义为-1V (最大值)、即数据表中的参数"将电压切换到接地"。 我想这是一个负值、但正值又是什么呢? 我认为没有关于这方面的规格。

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    HS 开关为 MOSFET、因此 SW 节点正电压由 FET 体二极管钳位到 VIN 电压。因此没有相关规格。

    B R

    Andy