This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:OVP 特性

Guru**** 2536790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108577/lm61460-q1-ovp-feature

器件型号:LM61460-Q1

大家好、

我注意到数据表中有 IOV 规格。 LM61460Q 似乎有 OVP 功能。 但是、数据表中没有说明器件如何在 OVP 中进行保护。  

请帮您为 OVP 提供信息吗? 非常感谢!

-A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表的以下部分:

    8.3.5 PGOOD 输出运行

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    过压保护功能。  为什么它在 SW 节点上提到0.5mA? 因此、这意味着当输出电压高于 PGDOV 时、器件本身将以0.5mA 的电流对 SW 放电? 8.3.5中对此没有任何说明。

    -A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    右侧、器件将在 OVP 条件下的 SW 节点上灌入0.5mA 电流、这有助于将输出调节到目标范围。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我很困惑。 如果 LSFET 能够灌入电流、为什么还有另一个0.5mA 拉电流?

    -A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    LS FET 具有较小的 RDS (ON)、即使在最短时间开通也可能导致输出电压骤降、在另一侧、如果 IC 无法在强制 PWM 模式下工作、LS 将无法灌入电流。

    B R

    Andy