This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:如何通过 PMBus 开启/关闭电压轨

Guru**** 2523790 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160, TPS65273V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108212/ucd90160-how-to-turn-on-off-voltage-rail-via-pmbus

器件型号:UCD90160
主题中讨论的其他器件: TPS65273V

您好!

我有一个使用 UCD90160控制4个 TPS65273V 的设计、用于提供0.68V/0.75V/1.35/1.5V 的4个电压轨

但 TPS65273V 只有3个 I2C 地址、我可能无法独立调节其电压

那么、我想是否可以通过使能信号关闭其他3个 IC、调整 TPS65273V 电压、然后再次打开所有 TPS?

如果是、我可以使用哪个命令手动启用电压轨?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果 TPS65273仅支持3个 I2C 地址、则可以将第四个地址放在不同的 I2C 总线上。   

    您是否必须在每次为系统加电时配置 TPS65273?

    它听起来不像生产计划。

    请共享您的 UCD90160项目文件、以便我了解配置以提供更好的支持。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我正在通过 I2C 使用 Raspberry PI 控制 IC、而 TPS65273用于为外部 DDR3 Vref 供电

    在我的计划中、功率设置仅在初始状态下发生、因此不应动态更改

    一旦稳定电压、我可以打开/关闭电源

    还是应该安装 I2C 多路复用器以避免冲突?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您有4个 TPS65273、但只有3个可用地址。

    如果它们都在同一总线上、则两个将共享同一地址。 您计划如何访问?  

    请注意、UCD90只会影响 TPS65273的 EN 信号、但 TPS65273的 i2c 接口独立于 EN、且最高可达其自身的 VIN。 除非 TPS65273的 VIN 也由 UCD 控制、否则我认为 UCD90在这里不会有所帮助。

    但底线是、将所有4个器件放在一条总线上是危险的、因为您永远不知道何时需要这4个器件。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、我的控制器可以将 I2C 通道备份 为2组

    让我再提一个问题:

    假设4个 TPS65273分为2组、每个组2个器件、每个组1个 DDR3 DRAM

    如果其中一个 DRAM 存在电源短路、UCD90160是否可以关闭响应的 TPS 并使其他组保持工作状态?

    这两组 TPS 能否独立定序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex

    是的、UCD90是完全灵活的、您可以独立或独立地配置电源轨

    e2e.ti.com/.../1565.UCD90xxx-Quick-Guide.pptx

    此致

    Yihe