This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60400-Q1:生成正确的输出电压

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109352/tps60400-q1-generating-the-correct-output-voltage

器件型号:TPS60400-Q1

尊敬的所有人:  

由于 TPS60400Q1器件、我尝试在我设计的系统中生成-3V 电压
但是、当我为系统加电时(Vin = 3V)、它会生成-0.8V、几秒钟后降至-0.3V

请在下方找到(整个设计的) Altium 原理图和布局:  



使用 U9电荷泵、以及用于电荷泵的 C5、C6、C7电容器。  


您能否帮助我了解为什么输出端没有-3V 电压、以及如何纠正此问题?



此致、  
P-A Burdet、AFAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的提问。

    您是否看到飞跨电容器上有任何开关? 请发送一个 VIN、VOUT、CFLY+、CFLY-的示波器屏幕截图。

    转换器输出端的预期输出电流是多少?

    谢谢、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、  

    请在下面找到示波器屏幕截图:  

    黄色输入、绿色输出、蓝色 CFLY-和品红色 Clif+

    预期输出电流远低于60mA、仅驱动2个 MOSFET 栅极和一个无源电路、因此使用此电荷泵不会出现问题。  

    此致、  

    P-A Burdet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您提供数据。

    从屏幕截图中可以看出、输出电压似乎小于2V。

    从原理图中可以看到、标称电压为3V。 您是否可以尝试增大 VIN 并检查器件是否正确切换?

    我还建议放大 VIN 斜坡、以查看器件是否在开始时切换、以及器件停止时是否发生任何奇怪的情况。

    如果我缺少一些东西、请告诉我。

    谢谢、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、  

    我无法重现它、输出现在为0V、并且无论 Vin=3V 还是 Vin=0V、都没有区别
    我将尝试更换它并再次进行测量、我将在完成后与您同步。

    此致、  
    P-A Burdet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    好的、我将等待您的反馈。

    谢谢、

    Stefano