This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3704-Q1:具有较低延时时间的 F28377D 监控器

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109235/tps3704-q1-supervisor-for-f28377d-with-lower-time-delay

器件型号:TPS3704-Q1

您好专家、

我的客户正在为 F28377D 选择监控器。

他们发现 TPS37042非常适合他们。 但他们仍有两个问题:

问题1.数据表上列出了许多选择、他们希望选择以下选项:

但我只有一个器件用于双通道监控器、这意味着什么?  我们是否有 TPS37042A3OADDFRQ1

因为它们需要20us 的延迟时间。

问题2: 我们是否为双通道器件提供了仅 UV 选项? 如果不是、

如何仅启用 UV 功能和禁用 OV 功能?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    2通道选项尚未 RTM。 不过、可以提供样片。 要获得仅 UV 器件、需要在工厂进行配置。 请

    联系当地的 TI 销售/营销组织、了解有关后续行动的商业机会详细信息。

    Mathew