This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084:EN 抗尖峰脉冲时间

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108242/tlv62084-en-deglitch-time

器件型号:TLV62084

大家好、  

客户有疑问

EN 可能会有一些噪声、因此 EN 可能会有一些下降。  

在数据表中、VIL=0.4V max、但如果 EN 从1V 降至0.8V、TLV62084的状态是什么?  

2. EN 引脚上是否存在抗尖峰脉冲时间?  

谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 1)我认为、如果 EN 在短时间内从1V 降至0.8V、则不会导致任何潜在问题。 在禁用器件之前会有一些裕量。 但是、为了获得更好的可靠性、建议持续电压高于 EN 高阈值。

    2) 2) EN =高电平后、延迟将为40us。 请参阅以下屏幕截图:

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、  

    感谢您的回复。  

    关于#2、我的意思是 EN 低于 VIL 阈值或高于 VIH 阈值的时间段、然后器件将其识别为有效的低电平或高电平逻辑。 例如、如果 EN 为高电平、但低于0.4V 的时间为1us、然后恢复到高于1V、器件将被禁用1us、或者它将过滤1us 的低电平时间。 谢谢。  

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的。 我之前误解了。

    我现在理解了您的问题。 我在数据表中找不到任何提到的内容。 让我在内部检查一下、我将在下周初为您提供最新信息。

     谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在内部检查了此数据、并获得了以下反馈:

    EN 引脚上的延迟时间将为30ns、它将经过 EN 缓冲级、然后进入某些逻辑门、其中延迟时间为 ns 电平。 然后需要启用带隙、需要大约几十微秒的时间。 然后启用开关。

    我希望这能回答你的问题。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、  

    因此抗尖峰脉冲时间为~30ns、对吧? 也就是说、如果 EN 的尖峰低于30ns、器件将不会对该尖峰做出反应、对吧? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、你是对的。  

    此致

    Sneha