This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725:1664mA 充电电流调节精度

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108825/bq24725-charge-current-regulation-accuracy-in-1664ma

器件型号:BQ24725

大家好、

一个小问题是、1664mA 中的精确充电电流调节精度是多少?

?数据表、典型电流(例如4096mA 等)只有精度、这是否意味着1664mA 的精度在±5%~±20%之间

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    我们仅对2048mA 和512mA 下的特性进行了说明。 在2048mA 时、它为-5%至5%。 在512mA 时、它为-20%至20%。

    对于工程设计裕度、我建议参考-20%至20%的值。 但是、在1664mA 时、实际容差应更接近2048mA。

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、彭赞、

    非常清楚! 谢谢!