This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5405:补偿环路设计指南缺失或不完整

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A, TPS5405, TPS54260, TPS54302, TPS54202, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108976/tps5405-compensation-loop-design-guidance-missing-or-incomplete

器件型号:TPS5405
主题中讨论的其他器件:TPS54335ATPS54260TPS54302TPS54202TPS62933

我在设计补偿环路时发现了一些困难。
在数据表中、缺少计算这些值的信息。
E2E 论坛(e2e.ti.com/.../tps5405-vsense-and-compensation-pin-design-guidance、使用 TPS54335A 数据表中的公式进行此计算)中的提示也不充分、因为公式中缺少所需的值。

ESE 论坛"TPS5405计算错误"中的下一个提示(e2e.ti.com/.../tps5405-calculations-error 显示了类似的困难。
我还尝试使用 TPS54260的设计过程以及 John Tucker 为 TPS5405提供的参数(gmea = 92 umho。GMPs = 9A/V 和 Vref = 0.8V)、但仍然缺少一些参数。

我尝试的下一种方法是使用具有上述参数的 powerStage Designer 工具4.0。 然而、仍然缺少一些相关参数来计算 RC 和 CC。
RS (电流感应电阻器):数据表中没有参数、但该参数与结果相关
Rfbt (顶部反馈电阻):数据表中没有集成反馈分压器的参数、但该参数与结果相关

我现在的问题是。
您能否为 TPS5405提供 SPICE 调制器、或作为替代参数、使用功率级设计器工具4.0计算补偿环路?
或者我更喜欢
在 WEBENCH 电源设计器中添加 TPS5405。

我的设计是24V 输入、5V 输出。 0.4-2A 电流输出、我更喜欢 TPS5405、因为它具有极具竞争力的价格和扩频功能。
我想知道 TPS5405文档的质量。 这似乎与 TI 标准相去甚远。
或者 TPS5405是否不用于一般用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moser、您好!

    这是一个旧器件,很抱歉,数据表中缺少此器件。  

    我是否可以询问您要查看哪个参数? 也许我们可以检查它是位于数据表还是内部资源上。

    如果这用于新设计,我们会将 TPS54202、TPS54302、TPS62933作为具有 FSS 功能和极具竞争力的价格的 TPS5405的下一代产品进行推广。  

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    这适用于新设计、因此我将继续介绍 TPS54202。

    在 TI 网站上使用 NRND 标记 TPS5405状态可能会有所帮助。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、

     感谢您的理解,我们将与团队核实是否更好地为该部件放置 NRND,因为我们发布了更多好部件。

    BRS、

    年轻