This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:无法激活 OTG 模式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730EVM, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106624/bq25730-otg-mode-cannot-be-activated

器件型号:BQ25730

e2e.ti.com/.../Error_5F00_Description_5F00_USB_5F00_OTG.pdf

摘要:按照建议的程序激活 OTG 模式后、CHRG_OK 信号和位不会置位。 生成的 VBUS 电压过高、负载时开始振荡、即使仅为1mA。 随附的 PDF 中提供了更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reto、

    请按照我们的 BQ25730EVM 用户指南了解有关 OTG 操作的分步说明。  

    www.ti.com/.../BQ25730EVM

    2. OTG 操作可能需要一个大容量输入电容。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger

    我已经使用您提到的 EVM 用户手册中的说明仔细检查了我的设置、但我仍然看到过高的电压(5.9V)而不是5.0V、并且在我施加负载后它会变得不稳定。

    当然、即使 VBUS 提供24V 电压、OTG 也被启用。 这会导致这样的误差模式吗? 遗憾的是、用新组件更换组件并不容易确认。

    此致、
    重做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reto、

    充电器通过 VBUS 检测 OTG 电压、请移除原理图中的阻塞二极管 D2。 尝试它是否正常工作。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger

    实际上、电压现在接近于5V (5.3V)。 我已经为其加载了-10mA、-40mA 和-80mA、看起来不错。 但是、如果我上升到-500mA 负载电流、则表明它发生了故障。 但我想、为了实现这一目的、我需要首先在 BQ25730以及电量监测计中检查所有电流设置。

    我明天会检查它。

    此致
    重做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴它能起作用。 也许您可以订购 EVM 并比较性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger

    今天早上、我再次测试电路时更加关注 OTG 电流设置、一切正常。

    非常感谢您的帮助。

    此致
    重做