This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562208:Fsw 或 Ton 时间的变化

Guru**** 1379170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107027/tps562208-variation-for-fsw-or-ton-time

器件型号:TPS562208

请告诉我以下 TPS562208的开关频率或导通时间或这两种规格。  

・Fsw:数据表第5页描述了580kHz_TYP、这些最小值和最大值。  

Δ t・:数据表未描述规格;最小值、最大值和典型值

背景;

数据表第5页(在12Vin→1.05Vout 时为580kHz)和图6-7之间有一些差异。

一位客户担心这种变化。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi!

    很抱歉、我不明白您的要求是什么? 请给我们一句问题。  

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复、

    我将我的问题总结为一点、请参阅下面的内容;

    数据表第5页介绍了开关频率:仅580kHz_TYP、请告知我最小和最大规格。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satoshi!

    温度条件如何? 在25oC 温度下、频率范围为574KHz 至595KHz。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持、很抱歉我的回复延迟。

    "25oC 下574KHz 至595KHz "的数据、这就足够了、而且问题也被清除了。  

    我将很快关闭并解决此主题。

    此致、

    Satoshi