请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS562208 请告诉我以下 TPS562208的开关频率或导通时间或这两种规格。
・Fsw:数据表第5页描述了580kHz_TYP、这些最小值和最大值。
Δ t・:数据表未描述规格;最小值、最大值和典型值
背景;
数据表第5页(在12Vin→1.05Vout 时为580kHz)和图6-7之间有一些差异。
一位客户担心这种变化。

此致、
Satoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.