This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:原理图与演示、获取正确电压输出的问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103325/lm27762-schematic-vs-demo-problems-getting-proper-voltage-output

器件型号:LM27762

各位专家:

你好。 寻求此查询的帮助:

请参阅以下电路、该电路旨在获得+5/-5V 输出。 以平方为单位的电阻器值来自评估板。

不确定必须连接 PGOOD 电阻器以获得正确的输出。 我仅获得1.2V 输出。

感谢您的支持。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Archie、

    原理图看起来不错。

    1.您可以与我们分享一下布局吗?

    2.您是否在多个电路板上观察到相同的问题?

    3. IC 是否已损坏?  您是否尝试更换过设备?  

    4.您能否共享 Vin、+Vout、-Vout、CCP、Cfly 波形?

    两个电源轨上的最大负载是多少?

    6.您还可以为此器件订购 EVM 以获取已知工作电路进行测试。

    7.您能否共享电容器的器件型号?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    很抱歉、由于我的 CX 刚刚返回我们。 下面是他们的回答。

    我们已经完成了这个项目,但很快就会回来。 问题:是否必须连接 PGOOD 才能使电路正常工作? 此外、由于仅获得1.2V、而不是12V、是否可能有因数为10的东西关闭?

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Archie、

    PGOOD 是一个开漏输出引脚。  如果不使用、则接地。  

    12V 读数错误... PGOOD 连接到 Vin、我希望电压在该范围内...

    我刚刚注意到、在 LM27762的输出端、您写入了12V 电压。 事实上、该设计适用于 +5/-5V 输出。 为什么会这样?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    感谢您提供信息。

    我们意识到这是5V+/5V-设计、但如果我们确实获得5V、但仅获得1.2V、那么您的评论" PGOOD 连接到 Vin、我希望电压处于该范围内"意味着什么? 1.2V、5V、12V。 您是否说您必须将 PGOOD 连接到接地或 Vin 才能获得任何输出电压?

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    请允许我跳进、因为 Febin 已不在办公室。

    非常感谢您的更新。

    该器件实际上只能提供 ±1.5V 至±5V 之间的输出。在您的情况下、输出 电压应为±5V

    关于您的问题、 您是否在两个输出上都读出±1.2V?

     您能否测量以下引脚处的电压并告知我们?

    - VIN

    -CP

    - OUT+、OUT-

    - FB+、FB-

    - PGOOD

    关于 PGOOD 引脚、我建议将其连接到 VIN (带上拉电阻器)或 GND (如数据表中所述)、以避免可能的干扰。 在这种情况下、PGOOD 电压应为 VIN 或 GND。

    谢谢、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、感谢您支持此查询。

    以下是 CX 报告的引脚上的电压:
    VIN= 5.01V
    CP=-1.1V
    OUT+= 1.15V
    OUP-=-1.30V
    FB+= 1.14V
    FB-=-1.69V
    PGOOD (拉高)= 1.8V 至2.2V (波形)
    PGOOD (下拉为低电平)、OUT +/-不变
    该原理图基于随附的 TI 参考(查看项目标题)。

    以获得进一步帮助。 谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    感谢您的回复。

    我有以下顾虑:

    理想情况下、CP 必须等于-VIN、如果不发生这种情况、我怀疑发生了以下情况之一: 输出过流(如果尚未移除 R5和 R10、建议移除)、或器件已损坏/焊接到 PCB 不良。 该器件是否曾在客户应用中工作过?

    -引脚 FB+和 FB-应该是高阻抗引脚、因此 FB 和 VOUT 之间的差异应该只由反馈电阻分压器决定。 如果不发生这种情况、我将检查电阻器的焊接情况、并最终将其更换。 具体而言、我不确定 FB-如何 能够比 VOUT-更高(以绝对值计算)。   

    一般而言、他们是否曾尝试更换 IC 以检查组件是否 已损坏?

    谢谢、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    您是否需要有关此问题的进一步支持? 如果没有、 我将继续并关闭此线程。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin/Stefano、

    感谢您推动这篇帖子。

    仍在等待 CX 确认。 他确认后将关闭此案例。

    非常感谢。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    请在您听到客户体验反馈时向我们提供最新信息。

    此致、

    Febin